主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355、、 MSP430FR2355、
工具与软件:
您好!
我正在考虑使用 MSP-EXP430FR2355作为一种调试安装在定制板上的 MCF8316A 的方法。
除了更新 MSP-EXP430FR2355上的固件之外、我还需要做什么来进行调试吗? 此外、I2C 是否是连接 MSP-EXP430FR2355和 MCF8316A 的唯一电缆? 请告诉我是否需要连接任何其他电缆。
谢谢!
Conor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在考虑使用 MSP-EXP430FR2355作为一种调试安装在定制板上的 MCF8316A 的方法。
除了更新 MSP-EXP430FR2355上的固件之外、我还需要做什么来进行调试吗? 此外、I2C 是否是连接 MSP-EXP430FR2355和 MCF8316A 的唯一电缆? 请告诉我是否需要连接任何其他电缆。
谢谢!
Conor
尊敬的 Conor:
我们提供了 E2E 常见问题解答、您可以通过 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246892/faq-program-mcx-bldc-motor-driver-through-i2c-using-msp430-launchpad 使用 MSP430FR2355 LaunchPad 对 MCF8316A 进行编程
[报价 userid="465179" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395077/mcf8316a-how-to-connect-mcf8316a-and-msp-exp430fr2355 "]此外、I2C 是否是唯一连接 MSP-EXP430FR2355和 MCF8316A 的电缆? 请告诉我是否有任何其他电缆需要连接。与 MCF8316A 通信所需的唯一连接是 I2C 线路、我们还建议将 LaunchPad GND 连接到 MCF8316A 的 AGND。
除了更新 MSP-EXP430FR2355上的固件之外、还有其他需要做的调试工作?
除非您计划使用 Motor Studio、否则只需更新 MSP430上的固件。
如果您计划将 Motor Studio 与 MSP-EXP430FR2355配合使用、则 Motor Studio 会要求采用非常快的波特率、这需要使用 MCF8316AEVM 上的 MSP430谐振器。
此致、
约书亚
你好、Joshua:
[报价 userid="523793" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395077/mcf8316a-how-to-connect-mcf8316a-and-msp-exp430fr2355/5338356 #5338356"]除非您计划使用 Motor Studio、否则只需更新 MSP430上的固件。
如果您计划将 Motor Studio 与 MSP-EXP430FR2355配合使用、则 Motor Studio 会要求采用非常快的波特率、这需要使用 MCF8316AEVM 上的 MSP430谐振器。
[报价]假设上述常见问题解答中提到的固件是与 Motor Studio 前面的 GUI 一同使用的固件是否正确?
此外、如果我想使用 Motor Studio 验证操作、是否应该编写以下固件? 
https://www.ti.com/tool/ja-jp/download/MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW/0.0.9
谢谢!
Conor
尊敬的 Conor:
假设上述常见问题解答中提到的固件是适用于 Motor Studio 前面 GUI 的固件吗?
很抱歉混淆。 以下 E2E 常见问题解答中的 CCS 工程是一个独立代码、需要用户将所需的寄存器配置手动输入到数组中。 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246892/faq-program-mcx-bldc-motor-driver-through-i2c-using-msp430-launchpad.This代码无法与 Motor Studio GUI 或旧版 dev.ti.com GUI 配合使用。
MSP430与 GUI 配合使用的固件可在 TI.com 的器件(MCF8316A)产品页面上或以下 E2E 常见问题解答中提供: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281363/faq-motor-studio-gui---evm-firmware-compatibility
上述 E2E 常见问题解答中链接了两个固件.out 文件、一个是 Motor Studio 固件 、另一个是 旧的 dev.ti.com GUI 固件。
此外、如果我要验证使用 Motor Studio 的操作、是否应该编写以下固件?
可以、 您链接的固件 是 MSP430FR2355连接到 Motor Studio 所需的固件。
此致、
约书亚