This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:如果 mcf8316电机以高速启动但无法启动、那么设置是什么?

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1396580/mcf8316a-if-the-mcf8316-motor-starts-at-high-speed-and-fails-to-start-what-is-the-setting

器件型号:MCF8316A

工具与软件:

 如果 mcf8316电机以高速启动并且无法启动、设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否由 MCF8316A 报告故障? 如果有、您能告诉我报告了哪个故障吗?

    您能否提供您使用的当前寄存器配置?

    您能否通过电流探头和示波器提供相电流的捕获(从电机收到速度命令到电机发生故障)?

    此致、

    约书亚