主题中讨论的其他器件: DRV2605、 DRV2604L
工具/软件:Arduino、DRV2605L 分线板(Adafruit)、Apple Taptic 引擎 LRA
数据表的这一部分建议可以提供可用于驱动振动致动器的 DRV2605L 波形。 我希望实现这样一个工作流程、即使用另一个软件包设计振动波形、并通过 DRV2605L 至 LRA 测试/实现这些软件

如果我对 RTP 函数的解释不正确、"audio-to-vibe"功能是否可以达到我想要的效果? 我在另一个线程上看到、DRV2605无法存储波形、因为它缺少足够的 ROM。 是否可以通过 DRV2605L 传递来自其他 ROM 源(例如 Arduino 或类似源)的波形? 我还看到过使用1µF 电容器的某种情况下、可以将线路输入从音频器件传递到 DRV2605L 的 IN/TRIG 引脚。 此功能是否适用于我想要的功能?
提前感谢- Matt