This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323SRTAT

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397321/drv8323-drv8323srtat

器件型号:DRV8323

工具与软件:

大家好、团队

为了准确计算电流-电压增益、我需要知道图35中的 R1和 R6值;由于在输入(SPx、SNx)侧和输出(SOx)侧都使用串联电阻器、因此需要知道该值

提前感谢

再见

Marco F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    R1约为10k Ω、而 R6可忽略不计。 您还可以参阅产品说明书第8.3.4.1节公式3、了解根据 SOx 输出电压进行的电流计算。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息

    您能否参考 DRV8323数据表或应用手册中的某一行? 或其他更多或更低等效 P/N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    数据表的图41中显示了另一个 CSA 图。 我认为这也是我们将对您之前发送的图表进行的数据表修订。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    Marco