This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:Q2 FET (修订版 batt。 保护)在电机停转测试期间被刺穿

Guru**** 1753810 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397281/mct8316ztevm-q2-fet-rev-batt-protection-punctured-during-stall-motor-test

器件型号:MCT8316ZTEVM

工具与软件:

我的团队正在使用 MCT8316ZTEVM 测量失速扭矩、占空比 从10%到100%。

被刺穿的 Q2 FET 是电池反向保护电路的一部分。 我的理解是、如果输入电压极性正确、Q2 FET 会导通。  

有人可以帮助解决该故障的潜在根本原因吗?如何防止这种情况发生?  

以下是故障报告数据:

本报告中的电机电流是指直流或电池电流。  

-观察到的电机电流:> 0.16安培在10%的占空比,并迫使它施加到我们的力表38.5 N  

  -观察到电机电流:>0.52安培在20%占空比,并迫使它施加89.4 N  

  -观察到电机电流:>1.2安培在30%的占空比,并迫使它施加132 N   

  -观察到电机电流:>2安培在40%的占空比,并迫使它施加166.2 N  

  -观察到电机电流:>3安培,占空比50%,并迫使它施加223 N  

  -观察到电机电流:>3.5安培,占空比为60%,并迫使它施加264N   

  -观察到的电机电流:> 4.1安培在70%的占空比,并迫使它施加310 N   

  -观察到的电机电流: > 4.7安培在80%的占空比,并迫使它施加356N  

  -操作:如果直流电源显示恒定电流模式,在每次重复期间,我们会逐渐增加100 mA 在直流电源中设置的电流限值。  

  -结果:一旦我们将直流 电源的电流限制设置为5.5安培,并且我们要 在90%的占空比突然地再次测试,我们就会在电源上观察到蜂鸣声,并在 TI 驱动器上观察到 Spark。  

故障事件  

- 90%的 TI 驱动器引发并停止响应。  

-在 TI 驱动器 MOSFET Q2 IC 上观察到两次穿孔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您提供详细的观察。 Q2评级应高达15+A  

    支持在较高的占空比下停止、可能会产生浪涌电流。

    让我来分析一下、马上给您答复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.