This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308EVM:DRV7308EVM

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308EVM, C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397618/drv7308evm-drv7308evm

器件型号:DRV7308EVM
主题中讨论的其他器件: C2000WAREMOTORWARE

工具与软件:

此外、除了我昨天的问题、DRV7308EVM 是否可以编程为在"扭矩控制模式"下运行、而不是在速度控制模式下运行? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soroush:  

    DRV7308EVM 配备了可选的三分流器以及相电流和电压检测、可实现此类反馈控制。  基础形式的软件目前不支持扭矩控制、但具有此类编程的功能。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joshua……正由用户进行扭矩控制编程、TI 可以帮您吗?  

    索鲁什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soroush:  

    目前需要用户实施扭矩控制、 但我相信 C2000ware 编码中存在该框架。  

    我建议将此问题提交给我们的 C2000论坛组、以获取有关在 MotorWare SDK 中实施扭矩控制的示例和指导。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他 EVM 问题、请进一步联系!

    此致、

    -约书亚