请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10964 主题中讨论的其他器件:MCF8315C、 DRV10983-Q1
工具与软件:
您好-
我知道电机需要遵循数据表图14中定义的初始化和电机启动序列过程。
客户希望缩短 用户按下按钮后的稳态闭环控制时间。 我的问题:用户能否在按下按钮之前完成校准和对准步骤、从而缩短启动电机的时间? 或者在加速前是否需要按顺序进行校准和对齐?
想知道电机在校准和对齐后是否可以保持在0速? 然后在按下按钮后斜升速度? 这可以节省一些时间。
谢谢!
Tyler