请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8434S 工具与软件:
VM、VREF 和 VSDO 是否有任何电源时序要求? 如果 在禁用 VM 的情况下施加 VSDO 和 VREF、情况是否正常。 我想确保如果对 DRV8434S 进行部分供电、则不会出现泄漏问题。
谢谢!
Austin Allen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Austin、
对于 DRV8434S、无 VM、VREF 和 VSDO 电源时序要求。
如果 在禁用虚拟机的情况下应用了 VSDO 和 VREF、是否可以接受。
是的、这是可以的。 当 VM 不可用时、DVDD 将不存在。 无法进行任何 SPI 通信。
此致、Murugavel