This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8836:DRV8836输出波形问题

Guru**** 2568465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8836, DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397279/drv8836-drv8836-out-waveform-issue

器件型号:DRV8836
主题中讨论的其他器件: DRV8834

工具与软件:

您好、TI:  

到目前为止、我们将验证电机驱动信号波形。

我们发现波源似乎不是方波。  

当信号为高电平到低电平时、波形会缓慢下降。

你知道为什么吗?

我们在 DRV8836中进行设计、以便控制电机镜头的变焦。

我们还利用电机镜头的控制焦点在 DRV8834中进行设计。 我们在 DRV8834中没有看到问题。

参考电路和波形信号如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还能为 aout 和 bout 捕获输入信号?

    您使用什么控制模式?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Keerthi :  

    我们使用 IN/IN 模式

    我已捕获 A IN/OUT 和 B IN/OUT 的图片、如下所示。

    我们 在输入中没有发现这种现象。

    对于 OUT 问题、它是否正确??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    当 AIN1和 AIN2都为0时、半桥为高阻态 这意味着电流将流过体二极管:

    电流再循环和衰减模式(修订版 A)

    电压一个输出切换、这就是您看到的。 因为通过负载的电流从不改变、因此应该不产生任何影响。 如果前进/倒车和制动之间有这种不必要的开关。

    此致!

    Keerthi