This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625:最大 PWM 占空比

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1398286/uc2625-max-pwm-duty-cycle

器件型号:UC2625

工具与软件:

当 E/A OUT 的输出超过 PWM IN 时、这会强制解码器具有最大占空比/斩波。  在这种情况下、占空比是否在没有任何斩波的情况下变为100%、或者它是否继续在某些 dmax 下斩波?  dmax 时、dmax 是多少。  Dmax 是否由 RC-OSC 斜坡的下降时间决定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我需要一些时间来研究您的问题。 我的目标是在下周结束前作出答复。

    此致、

    约书亚