This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:芯片是否损坏?

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8212, DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397760/drv8873-is-the-chip-broken

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件: DRV8212DRV8837

工具与软件:

您好、您好。

很抱歉 打扰您。

我 使用 DRV8873 作为电阻负载的简单开关。 我的设计如下:

在图中、ADC1的右侧部分用于检查是否 已连接阻性负载、工作电压为24V、电流低于6A。

上电后、nSLEEP 下拉至 GND、根据数据表中的表5、OUTx 应为高阻态、 因此 ADC1应为3.3V。 但实际上、我测量的 ADC1的电压约为2.0V。 很显然、存在问题。

这是否意味着芯片集成式 FET 已损坏?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、太阳光了!

    请给我24小时的时间来调查并回应你。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    请给我24小时的时间看看这件事,并回应你。 谢谢你。  在 之前的项目中、 我 逐个使用类似类型的 DRV8212和 DRV8837、并使用相同的 ADC1检测电路。  则 ADC1运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    这是由于当它处于 Hi-Z 时 OUTx 引脚上有泄漏灌电流所致。  请参阅数据表中的泄漏电流规格-以下代码片段显示了 Hi-Z 中 OUTx 时该器件的 ISINK。  

    DRV8212和 DRV8837在 OUTx 引脚上具有不同级别的漏电流、因此非常适合您。  

    此致、Murugavel