This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:kV 恒定和最大 Vref、

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399391/drv8452-kv-constant-and-max-vref

器件型号:DRV8452

工具与软件:

您好!

对于 DRV8452、有两种封装可用、它们都具有 kV=0.66吗?

 DDW 封装:5A 满量程、3.5A 均方根电流  

 PWP 封装:4A 满量程、2.8A 均方根电流

IFS * kV = Vref、kV = 0.66、  

PWP 封装: 最大 Vref = 4A*0.66=2.64V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeinab:

    是的、这是正确的。 谢谢你。

    此致、Murugavel