主题中讨论的其他器件:DRV8220
工具与软件:
我只是在寻找一种简单快速的方法、严格地使用 H 桥驱动一些压电执行测试。 此 EVM 不能用于此目的是否有任何原因?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我只是在寻找一种简单快速的方法、严格地使用 H 桥驱动一些压电执行测试。 此 EVM 不能用于此目的是否有任何原因?
谢谢!
尊敬的 Phillip:
只要4.5V 至18V 的工作电压范围符合您的要求、它就应该是没有问题的。 您可能需要提供适合您要测试的压电体的 PWM 输入、方法是移除0欧姆跳线电阻器并为 EN/IN1和/或 PH/IN2提供 PWM 输入。 板载 MCU 可通过20kHz PWM 进行驱动。 如果您知道如何重新对板载 MSP430进行编程、那么您也可以编写自己的程序。 可从 EVM 网页 https://dr-download.ti.com/software-development/support-software/MD-sz4pD1dST9/01.00.00.00/sloc368.zip 下载包含 TI CCS 项目的 EVM 的源代码。

此致、Murugavel
谢谢 Murugavel。
我无法对 MSP 重新编程、因此我将使用外部控制器来驱动 IN1/IN2引脚。 我不必使用控制器上的互补 PWM 输出来驱动两个输入。 以下方面是否存在任何问题:
1.将 DRV8220配置为 PH/EN 模式(将 MODE 引脚驱动为高电平)。
2.将 IN2/EN 引脚静态驱动为高电平(当需要产生声音时)。
3.向 IN1/PH 施加 PWM 信号。
这与数据表中描述的内容不同、但我能告诉您的是、它应该通过压电体驱动电流来回(使其在两个方向发生偏转、从而更高效地产生声音)。
您好、Philip:
您可以这么做。 在 PH/EN 模式下、IN2/PH 应用于随电机改变方向-静态输入为低电平或高电平。 IN1/EN 应为 PWM 输入。 建议这样做以确保在 BDC 电机的 PWM 关闭期间进行电流再循环。 压电式负载通常不需要电流再循环、因为它是容性负载。
你也可以在 PWM 模式下执行相同的操作。 应使用50% PWM 来驱动压电致动器。 PWM 模式要求一个输入是静态的。 它不需要互补的 PWM 输入。
 
 
如果需要慢速衰减、您可以使用驱动逻辑在 PWM 开启期间进行驱动、在 PWM 关闭期间进行慢速衰减。 两者都应该正常工作。 您当然可以尝试哪一个最合适。
此致、Murugavel