This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:PCB

Guru**** 2432620 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM, ULC1001-DRV290XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1387133/ulc1001-drv2911evm-pcb

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件: ULC1001-DRV290XEVM

工具与软件:

你好

我购买了 ULC1001-DRV2911EVM。
您能告诉我 ULC1001-DRV2911EVM 的 PCB 文件和 BOM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wonbin:  

    原理图和 BOM 可在 "ULC1001-DRV2911评估模块用户指南"中找到。 您可以通过在 TI.com 上搜索轻松找到该工具。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ULC1001-DRV290XEVM 接收到的 PCB 文件(Altium)。 我是否还可以接收 ULC1001-DRV2911的 PCB 文件(Altium)?

    LCS-FL-RNG15是否已发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonbin,  

    没问题。 我们会通过电子邮件将文件发送给您。 此外、我们还计划在接下来的几周内将文件上传到 TI.com、以便所有人都能轻松下载。

    LCS-FL-RNG15仍在发布过程中、预计将 在未来几天内完成。  

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LCS-FL-RNG15是否已发布?

    没有购买选项卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonbin,  

    请使用下面的链接。 您查看的网页正在更新。  

    https://www.ti.com/product/ULC1001-DRV2911EVM/part-details/LCS-FL-RNG15

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我购买了 ULC1001-DRV2911EVM。 我可以获得 UCL1001-DRV2911EVM Altium 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些文件 最近发布在 EVM 工具页面上。

    www.ti.com/.../ULC1001-DRV2911EVM