This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:用于 H/W 配置的 VCC 引脚

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399949/drv8452-vcc-pin-for-h-w-configurations

器件型号:DRV8452

工具与软件:

您好!

如果使用带 H/W 接口的 DRV8452、则只使用 Step/ Direction、第4页没有用于 Vcc 的引脚和封装。 不过、在第17页和18页上、我们可以看到建议的用于将 VCC 引脚接地的1uF 电容器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeinab:

    所示为 DDW 封装的第17页和第18页、该封装同时支持 SPI 和 H/W 工作模式。 硬件版本的 PWP 封装没有 VCC。 因此、1 μ F 建议不适用于此28 PWP H/W 版本。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此,这个剂量不代表 PWP 包,谢谢