主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO、 MCF8329A
工具与软件:
您好、我们正在使用24V BLDC 电机(R=0、15 Ω;L=0、12mH)、峰值电流10A 开发一种医疗设备。 我们在没有任何负载的情况下设法使用 EVM 板和 MPET 使其旋转。 那一刻、我们应用负载时出现 DRIVER_FAULT 消息。
下一步、由于峰值电流为10A、我们已将电路板上的 Rsense 更改为0.004 Ω、并设置 BASE_CURRENT=0x100。 现在、即使没有负载、我们也无法旋转电机、会显示 DRIVER_FAULT 和 OCP_VDS_FAULT 消息。
这可能是什么问题? CSA_GAIN=40、SEL_VDS_LVL=2.0V
谢谢。