This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434SEVM:如何设置启动速度为0

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S, DRV8434SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399533/drv8434sevm-how-to-set-0-for-the-starting-speed

器件型号:DRV8434SEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8434S

工具与软件:

您好!

我的客户一直在开发 DRV8434S EVM、想要将启动速度配置为"0"、但他们甚至无法将其低于40。  您能否告诉我如何将其配置为"0"?  如果有限制的话、您能告诉我吗?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    DRV8434SEVM 的最低启动速度为40PPS、无法配置为零。 这是板载 MSP430 MCU 及其固件的限制。 对驱动器设备没有限制。 不过、当您唤醒器件并启用驱动器时、阶跃输入为0 PPS。

    对于小于40PPS 或高于65535 PPS 的速度、您可以在单行接头的 STEP 引脚上馈送外部 STEP 输入。  

    此致、Murugavel