主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO、 MCF8316A、MCF8315C、 MCF8329A、MCF8315A
工具与软件:
大家好!
我正在 寻找 以下问题的答案:
- 没有有传感器 FOC 和有传感器正弦产物:
TI.com 中显示的特色集成式 BLDC 驱动器仅提供有传感器的梯形产品。 即使有传感器正弦 产品 DRV10970现已上市、但与有传感器梯形产品相比、有传感器 FOC 和有传感器正弦产品的竞争力似乎较低。 我不知道是什么原因导致了它。
- FOC:通过自动死区时间补偿提高声学性能:
附件中的表3-1表明、FOC 控制通过自动死区时间补偿提高了声学性能。 我想知道它是否受益于自动死区时间补偿的附加控制、或者仅仅是 FOC 的本质优势。
- 正弦控制如何确定三相基准的角度:
与其他方法相比:梯形控制在从霍尔传感器获取信息后、使用真值表了解 FET 的开关状态。 FOC 控制根据转子角度、电流环路和速度环路进行复杂的计算、从而确定基准的角度。 但是、我不知道正弦控制如何决定角度。 是简单地跟随转子的角度、还是进行额外的计算以满足控制要求?