This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV104:建议使用高侧 PWM 电磁阀驱动器

Guru**** 1820300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8904-Q1, DRV8912-Q1, DRV104, DRV8935, DRV8955
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394119/drv104-recommend-high-side-pwm-solenoid-driver

器件型号:DRV104
主题中讨论的其他器件: DRV8935DRV8955、DRV8904-Q1、DRV8912-Q1

工具与软件:

设计用于比例阀的斜升/斜降 PWM 驱动器电路。  DRV104与本设计的需求非常接近、但想知道是否有另一款器件可支持高达3A 的电流且更适合上升和下降功能。  这不是 uC 实现、因此 DRV104从简单性 POV (虽然有点旧)开始具有吸引力。

THX:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    DRV104是当前唯一支持比例阀的螺线管驱动器。 我们的其他螺线管驱动器可以支持开/关、闭锁和非锁、但不支持比例控制。  

    我们可能有另一个可以代替的驱动器。  

    应用是什么?

    说到斜升/斜降、您是否指的是输入信号的 PWM 控制?

    您有哪些电压要求?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、响应缓慢、我已经出厂了。  应用是:比例液压阀的受控斜升/斜降、以防止锤击。  那么、是的、需要 PWM。  在这种特定情况下、没有控制器来进行 PWM、因此电路需要是自包含的。  输入电压的标称值可能为~24VDC。  这些插装式阀上的线圈通常为500mA 至2A、具体取决于供应商等  我期望斜坡持续时间小于500ms。  有 LE-PSX 卡等现成的产品、但可用空间存在限制、需要通过将整体功能缩减为仅限量来降低成本/阀值。

    此致、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该提到这适用于移动设备、因此虽然典型电压为24V 直流、但电压可能会明显更高、例如>30V 直流。  也许电机驱动器配置/控制器(例如 DRV8935)更适合使用生成的 PWM 输入信号。

    THX:

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我同意您的看法、即 DRV8935将是更合适的选择。 它是一种更新的器件、可提供更多功能和控制。

    对于此应用、也可以考虑使用以下驱动程序:

    DRV8932数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

    DRV8955数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    最后一个链接可让您并排比较所有3款产品。

     比较产品(TI.com)

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  具有50V 最大电压且能够驱动4个螺线管的 DRV8955前景光明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了一下8955、它看起来似乎完全是一个低侧驱动器、或者我是否遗漏了什么?  在此应用中、比例阀是远程的、我更喜欢使用高侧驱动、以便 在非驱动时阀的控制线路关闭。  我想我可以在阀门的电力线上放置一个开关、只在驱动时启用它、但使用高侧驱动器有没有更直接的解决方案?

    谢谢!

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    DRV8955可配置为切换高侧或低侧。

    但是、DRV89xx-Q1系列器件还提供可配置的高侧和低侧驱动器。 该系列从 DRV8904-Q1 (4个半桥)开始、到 DRV8912-Q1 (12个半桥)。

    具有高级诊断功能的 DRV89xx-Q1汽车多通道半桥驱动器数据表(修订版 C) 

    此致!

    David