This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:栅极电阻器和 DRV8323损坏

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, LAUNCHXL-F280025C, CSD88599Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1391267/boostxl-drv8323rh-gate-resistor-and-drv8323-damaged

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025CCSD88599Q5DC

工具与软件:

你(们)好

我复制了 BoostXL-DRV8323RH + LaunchXL-F280025C 组合作为定制板、这是我第三次损坏、最后2次是 VM 和 VDRAIN 引脚分离位远...  

这次我可以在空载和高负载下运行、经过几秒钟的高负载运行、我的电机停止并且 DRV 和栅极电阻器烧断、B 相/VDRAIN /上部 MOSFET 的 D S 短接。

如果是由栅极电流引起的、有人可以帮忙吗?  

燃烧在靠近 SPC SNC 的 DRV 芯片位置上?

比较  

e2e.ti.com/.../4834.schematic.pdf

IDRIVE 设置

GHB 电阻器损坏、20 Ω 电阻器封装尺寸为0402  

MOSFET 栅极电荷信息

MOSFET 信息

e2e.ti.com/.../TPH12008NH_5F00_datasheet_5F00_en_5F00_20220819_2D00_1139994.pdf

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    请给我几天时间来调查这个问题。 我将在下周早些时候提供最新情况。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    很好,如果 你不介意,我可以 让你的 PCB 文件审查!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    对于 IDRIVE 和 VDS 设置、是否有其中一个电阻未组装? 如果是、哪一个? 您需要的设置是什么?

    我认为 PCB 评论可能有点困难、我只能访问 Altium、虽然可以发送 Gerber 文件、但我不能主动突出显示迹线。 如果您有一个 Altium 文件那就太好了!

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    感谢您的支持、VDS 和 IDRIVE 参考了我的 BOOSTXL-DRV8323RH + LAUNCHXL-F280025C 组合板、这两个电阻器都未组装、没有任何问题。

    我的 MOSFET 栅极电荷 Qsw = 8.1nC、有什么问题吗? 栅极电阻器封装尺寸为0402

    您是否认为 未组装的 IDRIVE 设置、栅极电流+ 0402栅极电阻器封装无法承受(是的、栅极电阻器被烧坏了)?

    我使用 KICAD、以便我可以向您发送 Gerber 文件。

    请帮助、因为它是我的第三个板已损坏

    e2e.ti.com/.../_5F00_gerber.zip

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    那么 IDRIVE 和 VDS 是否悬空正确? 如果是这种情况、我怀疑您可能根据您所使用的 MOSFET 的 Qgd 开关速度过快。 我建议减小 IDRIVE 设置、看看它是否起作用。 目前、您的240mA 设置为120/IDRIVE、其 Qgd 为8.1nC、这将为您提供33/66ns 的上升和下降时间。 通常、对于上升和下降时间、我们建议任何值为100ns 至300ns

    以下是选择理想 IDRIVE 设置并避免损坏的有用常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    感谢您提供这些信息、我将从低到高查看并调整 IDRIVE 设置  

    然而,我仍然有一些问题:   

    1.在 boostxl-drv8323rh 板上、两个 电阻均未安装、这意味着 Hi-Z 正确吗? 而 其 Qgd 上的 MOSFET CSD88599Q5DC 为7nc  

    根据 公式它是  58 / 29 ns 没有栅极电阻器,它看起来比我的设置更快的开关,为什么不损坏?  

    2.根据 IDRIVE DO 和 Don ts 的信息,我是否需要添加栅极电阻器(我使用20欧姆)?

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    我现在想尝试在没有栅极电阻器的情况下进行 IDRIVE 设置、看看器件的行为如何。

    不清楚为什么 Boostxl 在低 Qgd 和高 IDRIVE 设置下没有受到损坏。 在 boostxl 上、您可以确认 R1和 R5是否未填充? 从硬件设计文件来看、似乎这些电路板已经组装了这两个电阻器。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 boostxl 上、您可以确认 R1和 R5未填充吗?

    是的 R1和 R5都没有填充、最后我的 boostxl 没有生存 、不知道它是否相关、但无论如何我现在重点关注我的定制板、上次损坏可能是由240mA IDRIVE 电流通过0402封装20Ohm 电阻器引起的、数学计算0.24 * 0.24 * 20 = 1.152A ...它肯定会损坏栅极电阻器。  

    本周晚些时候、我将对定制板进行满载道路测试、这一次将降低 IDRIVE 和没有栅极电阻器的 IDRIVE 以查看它是否能够 承受、并将 IDRIVE 增加到无栅极电阻器的 Hi-Z、以模拟和比较库存  boostxl 板!

    谢谢您、Yara。

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    图中填充了 R1和 R5? 您是否移除了它们、或者此图片是否无法捕捉未组装 R1和 R5的 EVM?

    请告诉我您的客户电路板测试是如何进行的。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、  

    起初我不知道或不关心 R1和 R5、因此它仍然没有组装在电路板上、借助此组合板(BOOSTXL-DRV8323RH + LAUNCHXL-F280025C)、我添加了代码、添加了100V 2200uF 电容器、将分流电阻器替换为0.001Ohm、由10s Lipo 42V 电池供电、说实话、我想测试它的限值...  

    通过这种设置,我 每天晚上测试3个月只是集中在编码,如油门响应,扭矩传感器信号 处理 等,直到我有信心移动到定制板.

    谢谢 Yara 你跟进我的定制板,我认为这个线程已关闭,因此我创建了我的第三损坏定制板的新帖子  

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399507/boostxl-drv8323rh-boostxl-drv8323rh-custom-board-mosfet-damaged?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A544862%20#

    不幸的是,我的第三板也损坏了,所以请 帮助...  

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    很抱歉耽误您的时间、我将回复新帖子并关闭此帖子。

    此致、

    Yara