This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:有关在3 PWM 模式下为 DRV8328B 进行自举电容器充电的阐述

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1398889/drv8328-clarification-on-bootstrap-capacitor-charging-for-drv8328b-in-3-pwm-mode

器件型号:DRV8328

工具与软件:

尊敬的:

我目前正在工作一个项目、正在使用 DRV8328B 驱动器来控制 BLDC 电机。 我选择了这个特定的驱动器、因为它能够在3 PWM 模式下运行、在该模式下、高侧 MOSFET 由 PWM 信号驱动、低侧 MOSFET 由标准开/关信号控制。

在测试阶段、我观察到高侧 MOSFET 未按预期进行开关。 尽管 PWM 信号正确到达 DRV8328B 的输入端、但用于驱动高侧 MOSFET 的输出保持低电平。

经过研究这个问题后、我遇到了论坛帖子、其中讨论了类似的问题。 建议的解决方案是确保在尝试开关高侧 MOSFET 之前首先激活低侧 MOSFET 为自举电容器充电。 此建议与 DRV8328B 数据表中显示的波形一致、该波形指示高侧 PWM 应在低侧伴有相移 PWM、以方便自举电容器的充电过程。

为了确保我完全了解电机的运行、我想确认是否有必要在低侧 MOSFET 上生成 PWM 信号、同时使用 PWM 驱动高侧 MOSFET、以便在每次激活高侧 MOSFET 时正确地为自举电容器充电。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artur、

    是的、您的理解是正确的! 需要处于低侧、以便为自举电路充电。

    此致、

    Yara