This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:PSpice 模型 IPROPI 行为

Guru**** 2438320 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395555/drv8243h-q1evm-pspice-model-ipropi-behaviour

器件型号:DRV8243H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV3946-Q1

工具与软件:

我已经开始评估项目的 DRV8243 H 型号。 我下载了仿真并运行它、但当我查看 IPROPI 电压时、在反转通过负载的电流时、它似乎变为负值? 在数据表中、指出 IPROPI 引脚上的电压为0-5V 而非负电压? 这是模型的问题、还是它在现实生活中的行为是这样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在下周初进行审查并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martinsen:

    这可能是模型的问题。 IPROPI 应为正值:

    由于电流检测是在两个电桥的高侧 FET 上进行的、因此负载电流应没有任何影响。 让我与团队核实 SPICE 模型的准确性。

    好的

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是图的图片、您可以在其中看到信号变为负值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您提供的波形。 我将在收到系统工程师的回复后立即更新。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    我已经确认 IPROPI 在模型中存在一些问题。

    您能告诉我应用是什么吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此特定应用是用于在电流驱动模式下驱动螺线管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能告诉我当前的规格吗?

    是否需要峰值和保持调节?

    多大的电压?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想到的是这款 IC 的几个用例、也是5A 范围内的小型电机驱动器。

    在螺线管情况下、我需要能够感应0.25A-1.25A 范围内的电流并进行电流调节。

    两种情况下的器件均为12V - 24V 汽车产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    以下是可能适合您应用的另一器件:

    DRV3946-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    DRV3946-Q1与我的设计不兼容、因为它不是 H 桥配置。

    您的一些专家能否不修复 DRV8243H pspice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    问题将得到解决、但他们目前没有完成时间安排。

    此致!

    Keerthi