工具与软件:
团队成员、您好!
大家好。
当 TRQ_COUNT < STALL_TH 时、nFAULT 仍为高电平且 STL 位为0时、附加的文件是相关的寄存器。 您能帮助分析原因吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
大家好。
当 TRQ_COUNT < STALL_TH 时、nFAULT 仍为高电平且 STL 位为0时、附加的文件是相关的寄存器。 您能帮助分析原因吗?
谢谢。
Daniel、您好!
寄存器配置看起来像是针对失速检测正确设置的。
您使用什么类型的电机(绕组电阻、额定扭矩)?
步进速率是多少?
请参阅以下常见问题解答、了解可能 导致失速检测不可靠的一些常见问题:
(+)[常见问题解答]如何解决常见步进电机失速检测问题-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
此致!
David
Medis、您好!
感谢您的分享。
请参阅以下链接中的客户检查结果:
答案: 我已将其配置为 ‘μ A 智能调优纹波控制衰减模式 ’ 、CTRL1 [位0:2]=111b;
答案: 电机线圈电阻约为8.2Ω。 失速阈值为100;
答案: 电机参数如下所示: PL35L-A24_zh.pdf (minebeamitsumi.com.cn)、其中电机与 TI 文档"使用 DRV8889-Q1"的无传感器失速检测相同。
答案:
答案: 我未使用失速学习模式、在 CTRL6中填充常量值(100)。
答案: 一般来说、100比 TRQ_COUNT 大、至少在本例中是这样。
答案: 是的、我手动设置它。
答案 :VM 为13V、线圈电流为500mA、波形如图。

您能帮助分享您对此问题的见解吗?