This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:公式中使用的反电动势常数的单位说明

Guru**** 2435040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397018/mcf8315a-unit-clarification-of-the-back-emf-constant-used-in-the-formula

器件型号:MCF8315A

工具与软件:

高专家,在链接的线程中计算电气速度的公式,反电动势(即以 mV/Hz 为单位), 这仍然是线对线还是线对中线?

通常情况下、电机供应商给出的反电动势常数以 Vrms/1KRPM 为单位提及线对线反电动势电压。

是"BEMF constant in mV/Hz"-->这是相间值还是相中值? 请您澄清一下。

如果提到的反电动势常数为1 Vrs/krpm --> 0.06Vrs/Hz --> 0.0848 Vp/Hz --> 84.8mV/Hz

那么我们应该考虑84.8mV/Hz 还是84.8/2mV/Hz?

请您确认和澄清一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    对于 MCF 器件、BEMF 常数为 mV/Hz、是每相(相位到 CT)

    测量 BEMF (峰值到峰值/2)/(SQRT (3)*频率(Hz)

    电机的极对是多少?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机的极对是什么?

    这是一个4极电机, 2极对。 上述公式对于 PMSM 电机是否适用、我将尝试通过反电动势计算电机的最大转速。

    测量 BEMF (峰峰值/2)/(SQRT (3)*频率(Hz)

    我不会跟着,你可以采取一个麻木的例子,并解释这一点。

    电机制造商已给出以 RMS 为单位的反电动势(通过相对于电机的 u 相端子的 V 相测量)为12Vrms/1KRPM

    请更正、如果我错了、我已删除此公式来将回 emfFrom Vrms/krpm ( 相间)转换为 V/Hz (相位到中性):

    V/Hz =((((Vrms*sqrt (2))/kRPM)/((1/60)*1000))/2

    因此、12Vrms/krpm 将为0.509v。

    消隐了270V 的直流母线电压、

     根据给定的公式计算电频率、得出 306 Hz、最大速度为120*306/4=9180 RPM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ak:

    我会在一天内检查并回复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否有关于上述澄清的任何最新情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    考虑稳态条件、V (termial)= I*R + BEMF  -->(BEMF = w * BEMF_CONST)、其中 W 是速度。  

    关于1000rpm 速度下数据12Vrms 的 BEMF_CONST、根据公式转换为每相位(假设为星型)

    2极对的1000 RPM 为33.33Hz --(1)

    测量电压12 * SQRT(2)/ 2* SQRT(3)  -(2)

    除以(1)/(2)

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢进行详细计算

    [报价 userid="84961" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397018/mcf8315a-unit-clarification-of-the-back-emf-constant-used-in-the-formula/5357222 #535722"]

    2极对的1000 RPM 为33.33Hz --(1)

    测量电压12 * SQRT(2)/ 2* SQRT(3)  -(2)

    除以(1)/(2)

    [报价]

    所以做上述33.33 /(12*SQRT(2)/2*SQRT(3)),我们得到2.26782 ,这是以 V/Hz 为单位的反电动势?

    对于270V 直流总线、最大电气频率将为(270/SQRT (3))/2.26782 = 68.737Hz。

    将电频率转换回机械转速(转/分)(N)=(60*68.737)/2 = 2062.13 RPM -->该值似乎很低? 请您确认我们的计算是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    我在您的解释中出错、除以(2)/(1)

    您还可以查看数据表中的电机参数以获取公式。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.