This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:霍尔传感器输入、1xPWM 模式

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397560/drv8350h-evm-hall-sensor-input-1xpwm-mode

器件型号:DRV8350H-EVM

工具与软件:

你好。

我是 John。
我正在使用 DRV8350H 设计 BLDC 电机驱动器。

我之所以写这篇文章、是因为我对电路设计有一个疑问。

我的产品接收来自外部 MCU 的 PWM 速度命令、并根据霍尔传感器信号运行 BLDC 电机。

问题1。 VDRAIN 电压为48V、能否将48V 输入为 VM 电源?

问题2: 能否将低侧 FET 源极连接到 GND?

问题3。 此设计能否通过方波六步 BLDC 电机控制实现?

问题4。 如果 DRV8353H 分流电阻器类型的 SOA、SOB、SOC 未连接到外部 MCU、电机控制是否具有与 DRV8350H 相同的方波6步控制特性?

它不能在 FOC 控制下运行吗?

问题5. 下面是我的电路图。 如果有任何错误、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您发送编修。  

    请允许我浏览这些信息、并在审核后的下周提供反馈。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我期待您的反馈。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    我现在可以继续浏览所有内容、请在下面找到我的反馈:

    q1. VDRAIN 电压为48V、能否将48V 输入为 VM 功率?[/QUOT]

    是、输入电源 VM 的电压范围为9V 至75V。 如果您希望以不同于 VDRAIN 的值提供 VM、也可以选择分离电源架构。

    如果不使用 CSA (SOx 输出)进行电机反馈、则需要电机的霍尔状态来实现电机换向。

    Q5. 下面是我的电路图。 如果有任何错误、请告诉我。

    对于这种设计、我唯一的主要反馈是将1A/2A 拉电流/灌电流的 IDRIVE 栅极电流设置降低到一个很低的值。 如果尝试开关速度太快、很容易烧毁 MOSFET。 对于大多数应用、我们建议上升/下降时间为100ns - 300ns、该时间应该可以通过较低的 IDRIVE 配置来实现。

    有关更多详细信息、请参阅此 E2E 常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=idrive#

    我希望这些信息对您有所帮助、如果您有其他问题、请进一步联系!

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关您的 Q4答案的问题
    :如果我不使用 CSA(SOx 输出)进行电机反馈,连接电机的霍尔状态是否意味着外部 MCU ? 或者它是否意味着连接到 INLA、INHB、INLB?

    如果我将霍尔信号连接到 INLA、INHB、INLB、是否无法进行 FOC 控制且只能进行6态控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    在1x PWM 模式下、外部 MCU 或霍尔状态(HALL_A、HALL_B、HALL_C)都可以驱动输入(INLA、INHB、INLB)。

    由于您将霍尔状态用于输入、因此在配置中只能进行6步换向。   

    此应用是否需要 FOC/无传感器 FOC?

    此致、  

    -约书亚