This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:有关无传感器 BLDC 的问题

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399611/drv10970-question-about-sensorless-bldc

器件型号:DRV10970
主题中讨论的其他器件:MCF8329A、MCF8315C

工具与软件:

您好!

我有关于无传感器 BLDC 的问题。

除了 BEMF、似乎也可以使用磁链来估算转子位置、和 我们是否有采用磁链方法的产品? 为什么我们的产品主要采用 BEMF 呢?   

磁链接似乎主要 用于 FOC 控制。  如 公式所示、 Ψsα 和 Ψsβ 为 定子的磁链、 Ψfα 和 Ψfβ 为  转子的磁链。 这种方法可以 通过计算 Ψfα 和 Ψfβ 来估算转子位置。 您以前听说过吗? 我 知道它是偶然的,并想知道它的应用。  

 

此致、

Eric Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    是的、这种方法基于 FOC。 MCF8316C、MCF8315C、MCF8329A 是具有基于 FOC 的控制的器件、它们是无传感器解决方案。

    测量相电流、BEMF、提取转子方向并生成90度磁场。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Venkatadri

    我知道 BEMF 方法、就像您说的"测量相电流、提取 BEMF、然后生成90度磁场。 实际上、我想介绍另一种方法。 总之、 BEMF 方法似乎是我们在无传感器应用中唯一使用的方法、对吧? 因此、我没有必要关注其他方法。

    感谢您的帮助、我期待您的回复。

    此致、

    Eric Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    是的、通过测量 BEMF 来估算电机转速和位置。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.