This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801-Q1:VBB 为14V 时能获得28V Vp-p 吗?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801, DRV8801-Q1, DRV8242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400670/drv8801-q1-can-we-get-28v-vp-p-when-vbb-is-14v

器件型号:DRV8801-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8801、、 DRV8242-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

对于 DRV8801、当 VBB 为14V 时、我们可以得到28V Vp-p (OUT+减去 OUT-)吗? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    感谢您的提问。  

    否、DRV8801-Q1无法提供28Vpp。 "OUT+= 14V 和 OUT-=0V"或"OUT+=0V 和 OUT-=14V"。

    顺便说一下、DRV8801-Q1是新一代器件。 您可以从全新的汽车(Q1)器件系列中选择 DRV8242-Q1。

    此致

    森田信也