This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:停止电机的最佳方式

Guru**** 1819930 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400955/mct8315a-best-way-to-stop-the-motor

器件型号:MCT8315A

工具与软件:

团队成员、您好!

1.我的客户正在寻找停止旋转电机的最快方法。
  推荐的方法是什么?

2.是什么  BRAKE_EN STAT_BRK_EN 对吧?
  我的客户能够通过将 BRAKE_INPUT 写入1h 来停止电机、即使在  禁用了 BRAKE_EN 和 STAT_BRK_EN 的情况下也是如此。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    1.请参阅 MCT8315A 调优指南的第4.3.6节和第4.3.7节、了解有关快速停止电机的指导信息: https://www.ti.com/lit/ug/sllu364/sllu364.pdf

    2. 如果检测到电机正在旋转或禁用了初始速度检测(ISD)、BRAKE_EN 用于停止电机。 使用 BRAKE_EN 将有助于确保电机在 MCT8315A 算法尝试启动电机之前完全静止。

    STAT_BRK_EN 用于确保在 ISD 检查期间电机确定为静止时电机停止、因为检测到的 BEMF 小于用户设置的 STAT_DETECT_THR。 由于 ISD 通过检查 BEMF 将电机确定为"静止"、因此电机实际上可能只是旋转缓慢。 为了确保电机完全停止、可以在算法继续执行电机启动例程之前使用 STAT_BRK_EN 来制动电机。

    此致、

    约书亚