This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:有传感器和无传感器驱动器

Guru**** 1819880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8306EVM, MCT8329EVM, MCF8329EVM, DRV8306, DRV8329
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400122/drv8306-sensored-and-sensorless-driver

器件型号:DRV8306
主题中讨论的其他器件: MCT8329EVMMCF8329EVMDRV8329、DRV8323

工具与软件:

团队成员、您好!

 我们有以下用于 BLDC 电机测试的评估板。 使用该板、我们已在梯形含传感器模式下测试了 BLDC 电机。

但现在我们想 使用 FOC 算法实现无传感器模式。

DRV8306EVM

MCT8329EVM

我们的电机电极对数介于1到4之间、最高速度可达60Kprm  

请从上面的板中建议哪个板适用于有传感器和无传感器模式。

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    也许我是误解,所以如果我不回答你的问题,请告诉我。

    DRV8306和 MCT8329都集成了换向算法、无法修改。 DRV8306集成了有传感器 TRAP 算法、MCT8329EVM 集成了无传感器 TRAP 算法。 要实现无传感器 TRAP、请使用 MCF8329EVM 实现无传感器 FOC、请使用 MCF8329EVM。

    请记住、我们 MCF 器件中的集成 FOC 算法可以可靠地在高达1500Hz 的频率下旋转电机。 有时可以实现更快的速度、但这在很大程度上取决于电机参数。 由于这种速度限制、单极对电机只能可靠地实现60000转/分。

    如果您希望开发自己的算法或使用基于 insta-spin 的算法、我建议使用 DRV8329EVM。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

      感谢您的建议,是的,我们将实施我们自己的算法,所以为了再次确认 DRV8329我们可以为 BLDC 电机实施正确的有传感器和无传感器算法。

    它是否能够以最大60krpm 的1到2个极对来旋转电机

    以及 DRV8323如何支持 1xPWM、3xPWM 和6xPWM、并且还具有 电流感应放大器、硬件管理 I/F、SPI/I2C 和智能栅极驱动器。

    对于有传感器和无传感器的情况、我们是否也可以考虑该选项。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sayali、

    对于 DRV8329或 DRV8323、换向通过 MCU 在外部实现、因此它们可以根据您的系统设计执行有传感器或无传感器操作。 电机的速度取决于 MCU 处理换向和电流检测测量的速度。

    DRV8329和 DRV8323都是适用于60V 绝对最大值系统的可行解决方案。 对于 DRV8329、您只能获得一个 CSA、因此对于 FOC 实现、这应该被视为3分流 FOC 更常见。 但是、两者都是可能的。

    此致!

    Akshay