This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:我们是否需要连接一些电机/传动器来测量信号 DRV2605

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401919/drv2605-whether-we-need-to-connect-some-motor-actuator-to-measure-the-signal-drv2605

器件型号:DRV2605
Thread 中讨论的其他器件: DRV8601

工具与软件:

嗨、团队:

我们已从触觉连接器中取出 OUT+和 OUT-信号、无论我们是否需要连接某些触觉设备以获取数据。 信号线从触觉连接器连接到 PMIC

无论我是需要添加任何驱动器、还是可以将任何触觉设备直接连接到差分引脚、都是如此。

等集成式高压栅极驱动器进行设计

它正在等待响应。

此致、

Sathya Priya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sathya:

    通过触觉连接器、 我假设您指的是执行器。  是 LRA、ERM、压电式等吗? 您能否提供数据表?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特