This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:DRV8244S-Q1的默认模式

Guru**** 2555400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401331/drv8244s-q1levm-the-default-mode-of-drv8244s-q1

器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

工具与软件:

尊敬的专家:  

DRV8244S-Q1的默认模式是什么? 出厂设置是 PH/EN 模式?   

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    器件复位时、它设置为 PH/EN:

    寄存器中的位。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:  

    现在通过 SPI 开启 DRV8244S、而不进行任何设置、 电机无法使用表中的设置。   您是否有任何意见可指导它如何工作?  

    非常感谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您是否已将 nSLEEP 设为高电平、将 DRVOFF 设为低电平? 如果是这样、您能够捕获 IN1、IN2、OUT1、OUT2、nFAULT、 虚拟机。

    此致!
    Keerthi