This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145-Q1:VM 的绝对最大值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401677/drv8145-q1-abs-max-of-vm

器件型号:DRV8145-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

关于 DRV8145-Q1和 drv8243-Q1的负电压绝对最大值 VM、下面有一条注意事项。

"在外部元件支持下、在 ISO 7637瞬态脉冲测试期间可以容忍短时间违反此限制的情况"

这是什么? VM 是否可以容忍任何值? 如果是、 您是否能够指定持续时间和瞬态电压、如 xx [us]和 xx[V]?

谢谢你。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、平田山

    感谢您的提问。  

     与其他器件相同、xx [us]和 xx[V]绝对最大值。 本手册说明 TI 具有瞬态脉冲输入测试的板级/EVM 级测试结果。 我们可以依据保密协议提供该信息。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita-San:

    感谢您的回答。 让我们通过电子邮件来讨论这一点。

    此致、

    平田