This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:电流检测问题

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400137/drv8243-q1-current-sensing-question

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8873

工具与软件:

嗨、团队:

由于 DRV8243具有高侧电流检测功能、因此它是如何检测整个周期内的电机电流的? 客户担心 DRV8243无法在整个周期内获得电机电流。 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    当 DRV8243-Q1等器件具有高侧电流检测功能时、这意味着它将无法在制动(慢速衰减)状态下检测电流。  

    如需更多信息、请参阅以下应用手册。

    电流再循环和衰减模式(修订版 A) 

    可以 在 OUTx 和 LOAD 之间的外部添加一个内联电流检测电路、用于在整个周期内进行电流检测。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否有任何推荐的 具有低侧电流检测功能的器件? 谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rayna:

    是的、我们的许多电机驱动器都具有低侧电流检测功能。

    您的一些设计要求(电压、RMS 电流、峰值电流、负载类型等)是什么?  

    应用是什么?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们需要30V 8A 来驱动有刷电机。 DRV8873n‘t 是最好的、对吗?

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    是的、DRV8873会是不错的选择。 值得注意的是、它能够消耗10A 峰值电流(短时间)。  如果 RMS 电流过高、驱动器的热性能将受到影响、并且器件将进入热关断状态。  

     可以根据数据表中的第8.2.1.2节"驱动电流和功率耗散"来计算功率耗散和热性能。

    此致!

    David