This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:ULC1001-DRV290XEVM

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402912/ulc1001-drv290xevm-ulc1001-drv290xevm

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

工具与软件:

您好!
去年、我们一起购买了 ULC1001-DRV290XEVM 和 LCS20。 遗憾的是、LCS20坏了、我们现在想继续使用新的 LCS15版本进行测试。
ULC1001-DRV290XEVM 是否与 LCS15兼容?
我在另一个论坛中读到过软件更新可能合适的问题、可以在安全资源下下载。 但是、当我在安全资源下访问我的帐户时、所有内容都是空白的/无法找到下载/数据。

此致

Anja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anja  

    是的、 ULC1001-DRV290XEVM 与 LCS15兼容、但您需要进行两次调整。  

    1) 1) 需要在安全资源下使用 LCS15的更新配置文件。 TI 的所有 安全资源已迁移至 www.ti.com/secureresources 上的新用户体验。对于 ULC、这些文件位于 https://www.ti.com/secureresources/ULC-DESIGN 中。 如果您找不到文件、请告诉我。

    2)您需要 更改 EVM 的一个电容器来调整新 LCS15输出 LC 滤波器的截止频率。 我将 通过电子邮件向您发送有关修改的简短说明。  

    谢谢

    海龙   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong、

    感谢您的指导!

    安全资源链接正常工作、我可以看到 ULC 更新。 文件实际上处于"待处理"状态、因此我认为状态将在几个小时或几天内更改?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anja  

    我刚刚通过电子邮件向您发送了 LCS15的配置文件。 我没有看到任何文件'待定'从我的结尾 能否通过电子邮件向我发送您看到的"待处理"内容的截图 (如果仍然存在)? IT 部门有时可能负责维护工作。