This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:DRV8244HQDGQRQ1散热焊盘是否必须连接到 GND?

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402932/drv8244-q1-must-drv8244hqdgqrq1-thermal-pad-be-connected-to-gnd

器件型号:DRV8244-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

1. DRV8244HQDGQRQ1散热焊盘是否必须连接到 GND?

2.散热焊盘是否在内部连接到 GND?

数据表中没有关于散热焊盘连接的说明、因此我想在以防万一时确认。

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    如果散热焊盘未接地、热性能会更差。 散热焊盘也在内部连接到接地端。

    此致!

    Keerthi