This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:VDS 过流行为

Guru**** 2435040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402725/drv8323-vds-overcurrent-behavior

器件型号:DRV8323

工具与软件:

您好!

您能否澄清一下 、VDS 过流的行为是否与 Vsense 过流的行为相同、因为当 PWM 输入变为低电平时会绕过4ms 重试?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    请在 CBC 模式下、PWM 切换可用于清除 VDS 和 VSENSE OCP 的故障、而不是等待重试周期。

    此致!

    Akshay