This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245E-Q1:BOOSTXL-DRV3245AQ1评估模块(EVM)

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV3245AQ1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400887/drv3245e-q1-boostxl-drv3245aq1-evaluation-module-evm

器件型号:DRV3245E-Q1
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV3245AQ1

工具与软件:

我真的需要您的技术支持。

对于当前项目、我需要 BOOSTXL-DRV3245AQ1评估模块(EVM)的原理图、用户手册和示例代码。

我在3个月前从鼠标购买了它。

但我仍然没有这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    感谢您发送编修! 您可以在 TI.com 产品页面的"申请更多信息"部分申请访问该文档。 需要签订保密协议。

     

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anthony Lodi、

    请告诉我、如何提交 NDA。

    您能与我分享屏幕截图的链接吗?

    感谢您的帮助!

    Jeong Kwon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    您是否有了解的 TI 销售代表? 开始该流程的最佳方法是与 TI 销售代表合作完成该流程。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享 BOOSTXL-DRV3245AQ1的 TI.com "申请"链接-网页似乎目前未显示该链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知我们您的 TI 代表、我们将通过他们来确认 NDA。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们刚刚切换到了一个用于管理安全文件的新系统、您能否导航到 https://www.ti.com/product/DRV3245Q-Q1 并点击所示的"Request"按钮?

    此致、

    -亚当