This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:MPET 问题

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1404021/mcf8315evm-mpet-problem

器件型号:MCF8315EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户发现 MCF8315EVM 出现 MPET 错误、您能帮助解决这个问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui、

    1.客户能否在 EVM 连接到计算机时检查 LED D7是否亮起? 如果此 LED 在插入时点亮、则 需要使用 Motor Studio、而不是 dev.ti.com GUI。

    2.是否报告了故障? 如果存在、故障是什么?

    此致、

    约书亚