This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:未使用引脚

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8906-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403537/drv8906-q1-unused-pin

器件型号:DRV8906-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

对于  DRV8906-Q1的未使用引脚、您建议连接到 GND 还是保持悬空? 例如 nFault 引脚。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    nFAULT 引脚是一个开漏输出。 这意味着它需要一个上拉电阻器才能正常运行。 如果不需要进行故障检测、可将该引脚保持悬空。

    您还需要将哪些其他引脚接地?

    此致!

    David