This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308EVM:DRV7308EVM

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1397126/drv7308evm-drv7308evm

器件型号:DRV7308EVM

工具与软件:

您好!

      使用 DRV7308EVM 控制正弦永磁同步机器时、假设双向功率流转换器在工作范围内将直流母线电压调节为恒定、在闭环 FOC 和/或开环 V/Hz 模式下、当机器运行从电机运行(即负载驱动)转换到再生(即负载制动)时、该控制是否会保持全部功能?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soroush:  

    感谢您使用我们的论坛!  

    您能否澄清一下、对于此应用程序、您确切地说"保持完整功能"是什么意思?  

    我很高兴能尽快帮助您了解和回答这个主题。  

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约书亚,控制可以平稳地从反相过渡...即机器运行和有功功率从转换器的直流侧流向交流侧.. ~空闲、即零有功功率流..... 进行整流的方法、即机器正在生成、有功功率从转换器的交流侧流向直流侧? (以及从空闲状态向电机状态恢复)重要的是、我们需要驱动器在这些转换期间以扭矩控制模式(而不是速度控制模式)运行。 速度由一台独立的机械耦合机器控制。 这意味着我们需要直接访问转矩命令变量、该变量通常在速度控制模式下由速度控制器提供。 感谢您的帮助。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我想我现在更好地理解这个问题、并将与我的团队进一步讨论这个问题。

    请预计下周早些时候给您答复。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soroush:  

    根据我的理解、该功能应该能够借助驱动器和适当的控制算法实现。

    正如您的 DRV7308EVM 线程中提到的、此类应用所需的编码将能够最好地从 C2000团队那里获得有关参数调整的详细信息。

    此致、

    -约书亚