工具与软件:
您好!
我有一个应用在 PH/EN 控制模式下使用 DRV8876、以驱动具有高达100mA 电机电流的直流有刷电机。
PH/EN 不允许滑行模式。 现在我已经在这篇 e2e 文章(https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1112400/drv8251-question-about-brake-and-coast?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=coast#)中看到、滑行模式通常在机械上对系统更温和、因为它不是突然停止。
您是否认为正常的 BDC 电机可以使用 DRV8876的 PWM 信号在正向驱动和制动(低侧慢速衰减)模式之间永久切换来驱动它们?
或者、您是否建议使用滑行模式而不是制动模式? DRV8876集成式 FET 的体二极管可以处理"续流"电流吗?
谢谢、BR、
KF