This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:当制动信号被设定时、控制器 IC 被熔断

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400123/drv8307-controller-ic-was-blown-when-the-brake-signal-was-set

器件型号:DRV8307

工具与软件:

您好!

我有一个使用 DRV8307的电路板、此应用要求电机运行到6000rpm。

我们尝试使用的电机之一是额定电压为24VDC6000rpm 的57BL521、它是该公司 https://www.nbleisonmotor.com/57BL-Brushless-Dc-Motor-pd6175924.html 为我们定制的

要使电机在6000rpm 下运行、PWM 占空比 设置为81%、但在设置制动信号时 DRV8307会熔断。

我附上了电机数据表和 Diagam 电路。 您能帮我弄清楚我做错了什么吗?

此致、

Jenny

.e2e.ti.com/.../Motro-control.pdfe2e.ti.com/.../57BL-motor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    请提交 损坏的 DRV8307进行故障分析、以便我们能够查看 DRV8307的哪些内部元件已损坏。 电路板的任何其他部件是否损坏?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我认为没有任何其他组件出现故障。 但是 DRV8307 一定是 失败的、因为当 IC 被启用时、 Vreg 和 VSW 都 为0V。

    请 告诉我 提交 IC 的地址。

    由于 我们没有合适的 拆焊工具、我可以给您发送整个 PCB 吗? 我担心如果使用热风枪拆卸 IC、IC 可能会进一步损坏。

    此致、

    Jenny Cao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 TI.com: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 上"客户退货"页面上的说明进行操作

    此页面将包含一个链接、指向您必须填写的客户产品退货表。 如果退货被接受、我们将向您提供退货说明。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我查看了链接、由于我们的供应商是 PCB 制造商、而不是授权供应商、即使他们可以从 Mouser 购买器件、但很难跟踪 PO#、SO#、DN#等 据说、无法进行故障分析是无法保证的。 此外、我没有正确的工具来拆卸 IC。 因此我决定不退还产品。

    此致、

    Jenny Cao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    我会尽我所能为您提供尽可能多的支持。 你能告诉我吗?

    1. 损坏的 DRV8307图像?
    2. 您的原理图和布局?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    请参阅随附的。

    此致、

    Jenny  

    e2e.ti.com/.../DRV8031.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    请接受 我发送给您的朋友请求、以便我为您提供您可以发送您的电路板的地址。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我已接受您的请求。  

    第一个电路板 I 连接了启用和制动一起、将 PWM 占空比设置为81%、当设置制动信号时、DRV8307会烧毁。

    我尝试了第二块电路板、将启用和制动分开。 我将 PWM 占空比设置为81%后、电机自行开始运行和快速停止、然后 DRV8307烧毁。

    您希望我将两块 PCB 发送给您吗?还是只发送一块 PCB?

    此致、

    Jenny Cao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    请将两块板发送到我在私人消息中提供给您的地址。

    此致、

    约书亚