This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:一个通道#39;s 过流保护是否会关闭所有输出?

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402997/drv8912-q1-will-one-channel-s-overcurrent-protection-shut-down-all-outputs

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

Dears、

 当一个通道的插座受到 过流保护时、其他通道的输出是否会同时关闭? 还是每个通道独立工作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    请让我等到明天再研究这个问题、然后再找你。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    每个通道独立工作。 请参阅数据表中的部分:

    此致!

    Keerthi