This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:UVW 端口波形不正确

Guru**** 1799270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388807/drv8316-uvw-port-waveform-is-not-correct

器件型号:DRV8316

工具与软件:

您好!

我们使用 DRV8316CTRGFR 芯片来驱动 BLDC、、在连接电机时、芯片输出 PWM 波形不符合预期、而不是连接电机时、波形正确。

波形如下所示、黄色为 A 相、蓝色为 B 和 C 相、B/C 的实部为红色和绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了说明这一点、这些波形是否表示 OUTA、OUTB 和 OUTC 引脚上的电压? 正在使用什么换向算法? 您是尝试旋转电机还是应用制动方法? nFAULT 引脚是否在任何时候拉低? 通常、如果您尝试旋转电机、输出并不都同时为高电平。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想跟进、并询问您是否仍有问题? 如果我能提供任何支持、请告诉我。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我现在将关闭该主题帖。 请回复此消息、或如果您需要进一步的帮助、请点击"Ask a related question/Ask a new question"。

    此致!

    Davis