This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:VM 过压保护 VMOV

Guru**** 1799400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402316/drv8308-vm-overvoltage-protection-vmov

器件型号:DRV8308

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

在 DRV8308数据表中、7.3.13.2 VMOV 会话  

"在某些情况下、如果使用同步整流、则机械系统的能量会强制返回到 VM 电源中。"、"发生过压时、FAULTn 引脚会被拉低。 如果启用了同步整流、输出级被强制进入异步整流"

我不了解从同步整流更改为异步整流在这种情况下有何帮助?

在 SYN 整流中,电流从 GND 通过低侧 MOSFET (在开关高侧的同一支腿上)到另一个低侧 MOSFET。  

-在 Asyn 整流中, 电流从 GND 通过低侧 MOSFET 的体二极管(在开关高侧的同一支腿上)流向另一个低侧 MOSFET。  

我找不到这两种模式之间有助于 OV 情况的任何不同、但低侧 MOSFET 上的功率耗散除外。

如果我遗漏了任何内容、请纠正。

谢谢!

wm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM:

    我需要一些时间来研究这个问题。 我将在一周结束前向您提供回复。

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM:

    在研究这个内容之后、您从 DRV8308数据表中引用的语句可能并不正确。  我们期望在同步整流期间、线圈电流应在外部 MOSFET 中再循环 、如您所述、这将防止发生 VM 过压情况。 在异步整流期间、所有相位都将处于高阻态、在这种情况下、电压可以通过流经高侧 MOSFET 体二极管来泵送 VM。  

    因此、您了解在 OV 情况下降低低侧 FET 的功率确实有帮助。  

    此致、

    约书亚