This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:它是不是 TLE94112的直接替代品

Guru**** 1799660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403475/drv8912-q1-is-it-a-direct-replacement-for-tle94112

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

我们 在我们的产品中将 TLE94112用于 HVAC 控制。 我想知道我们是否可以 在不更改硬件和软件的情况下将其替换为 DRV8912。 请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    它在硬件上兼容、但在一个引脚(nFAULT)上有一个小的差异、但功能相同、需要替换。 硬件上的一个小区别是引脚12 DRV8912上的 nFAULT 和 TLE 上的 GND 不同;nFAULT 为您提供可用于监测驱动器故障的输出。 寄存器映射也不同、但控制非常相似。 如果回答了您的问题、请告诉我。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    基本上来说、我们必须更改一个引脚的电路并对软件进行改造?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    是的、您回答正确。

    此致!

    Keerthi