This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434AEVM:DRV8434AEVM 软件故障

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434EVM, DRV8434AEVM, DRV8434A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1404439/drv8434aevm-drv8434aevm-software-failure

器件型号:DRV8434AEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8434EVM、和 DRV8434A

工具与软件:

我安装了 DRV8434EVM 软件驱动程序、并允许在安装结束时立即执行。
在这种情况下、DRV84XX EVM 软件按预期工作。

然后、我关闭了这个软件窗口、并尝试通过安装所创建的图标("DRV84xx 0.1.4")运行相同的软件。在我的桌面上、
在这种情况下、软件未运行-未成功打开与之前相同的窗口。
我还尝试以管理员身份或从 launcher.exe 文件的位置运行它、但没有帮助。

我正在尝试找出在安装结束时成功运行的同一软件无法通过"DRV84xx 0.1.4"快捷方式运行的原因。

提前感谢、

Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

    标题中的器件型号为 DRV8434AEVM、而在说明中您提到了 DRV8434EVM。 DRV8434EVM 应用程序不支持 DRV8434AEVM。 即使已连接、它也不支持 DRV8434A 器件中的许多功能。 请使用 EVM 网页上的安装程序安装 DRV8434AEVM 桌面应用程序。 请参见下文。

       

    它将是 DRV8434A GUI 0.1.6。 请参阅以下屏幕截图。 这适用于 Windows 10和11。  

    此致、Murugavel