This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:不具有散热器时的最大电流

Guru**** 1799810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8962
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403127/drv8262-maximum-current-without-heatsink

器件型号:DRV8262
主题中讨论的其他器件: DRV8962

工具与软件:

您好!

DRV8262主页上有两种连接类型

数据表中有一些关于电流消耗和温度上升的计算方法。

Sİngle 8A 电流时、Δ I H 桥电路的温度会高于110°C。

双路 H 桥电路在消耗4A 电流时温度会高于110°C。

可并联输出以增加电流消耗。

DRV8962在数据表中具有并联连接。

İf 在不使用散热器的情况下、它的连接方式与最大消耗电流的连接方式类似。

我想在不使用散热器的情况下绘制15A 或以上电流、这是可能的。

İf 你有其他的解决办法,请给出一些解释。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我24小时查看此内容。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DRV8262不支持并行模式。  这些 H 桥可并联以通过更高的电流驱动一个直流电机。

    器件可消耗的电流量取决于所选的封装。  

    您是否使用 DDW 或 DDV 封装?

    - DDW 封装包含一个 PowerPAD 在器件底部。  

    - DDV 封装 在器件顶部包含一个 PowerPAD、用于与散热器进行热耦合。

    您是否需要消耗15A 的峰值电流(所需时间很短)、或者您是否需要15A RMS 电流(稳定的电流消耗)?

    数据表在第9节(第40页)或数据表中详细讨论了封装和散热注意事项。  

    DRV8262:具有电流检测输出的65V 单路或双路 H 桥电机驱动器数据表(修订版 A)(TI.com) 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的回答。

    "您使用的是 DDW 还是 DDV 封装?"  尚未选择软件包。

    在数据表中、有单路 H 桥和双路 H 桥两个选项。

    数据表中有一些关于电流消耗和温度上升的计算方法。

    电流为8A 时、单路 H 桥电路的温度会高于110°C。

    双路 H 桥电路在消耗4A 电流时温度会高于110°C。

    "是的、DRV8262不支持并行模式。  这些 H 桥可并联、从而以更高的电流驱动一个直流电机。"

    如果两个电桥并联、消耗了多少电流?

    我想在不使用散热器的情况下绘制15A RMS 或以上电流、这是可能的。

    如果您有其他芯片、我很高兴听到这个消息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8262 DDV 封装只能拉动大约10A RMS。 必须使用我们的其中一个栅极驱动器持续拉取如此大的电流。 我们的栅极驱动器具有与集成式器件相同的高级特性、但会在外部驱动 FET、从而具有更好的热性能并驱动更大的电流。  

    有关栅极驱动器的选择、请参阅以下链接:

    有刷直流(BDC)电机驱动器产品选择|德州仪器 TI.com 

    此致!

    David