This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM629:关于最小脉冲信号

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402323/lm629-about-the-minimum-pulse-signal

器件型号:LM629

工具与软件:

嗨、团队:

在检查该器件的 PWM MAG 引脚时、在电机停止时输出了大约70ns 的短脉冲。
是否有任何可能的原因?
此外、最小脉冲宽度是多少?
这次检查的器件 I 是 LM629M-8/NOPB。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    请给我,直到明天,看看这个,并与你联系。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    感谢您的答复。
    您能给我一个答案吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    MIN PULSE 如下所示:

    4/fclk

    正常工作是什么?  

    您是否有整个设置的方框图? 可以发送一个原理图吗?

    您是否能够捕获 PWM 波形和电流?

    此致!

    Keerthi