This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:如何对由 DRV8243硬件版本驱动的 PWM 进行模拟信号采样和 IPROPI 引脚保持

Guru**** 1799380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402211/drv8243-q1-how-to-do-the-analog-signal-samping-and-holding-of-ipropi-pin-for-pwm-driven-with-drv8243-hw-version

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

我们需要 DRV8243硬件版本来驱动具有 PWM 类型(20kHz、50%)的电机。 如您所见、EE 架构是一种针对 DRV8243电流采样的典型应用。

从下面的波形中可以发现、MCU 无法检测到连续电流 ADC 值。 我需要 TI 专家的帮助和建议。    如果将模拟采样和保持添加到 IPROPI 引脚以让 MCU 可以检测到连续电流 ADC 值、即使是 PWM (20kHz)驱动也是 IC 如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    简单地说、IPROPI 信号目前进入 MCU 上的 ADC、或者不进入、是吗? 您认为他们在 MCU 侧对信号进行采样比较困难?

    在示例"是电阻式负载"中、他们当前驱动的负载是什么类型?  

    他们想对这些当前信息做什么?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1."目前 IPROPI 信号进入 MCU 上的 ADC、还是不进入?" ——是的。

    2."在示例中、他们目前驱动的负载是什么类型的电阻负载?" ——DRV8243的负载是电机。

    3."他们想用这些最新信息做什么?" 我们使用 DRV8243来驱动 PWM 类型的电机(20kHz)。  由于 PWM 被驱动、电机的电流不连续。 因此 IPROPI 信号 也不 像上述波形那样连续。 但是、MCU 模拟采样的频率为每1ms 一次、这无法与驱动器的 PWM 信号同步。 因此、 我们当前收集的 IPROPI 信号不断跳跃、因为它无法与 PWM 驱动信号同步。  

    是否有任何用于模拟采样和保持的 IC 或电路可添加到  IPROPI 引脚、以便 即使 PWM (20kHz)被驱动、MCU 也能检测到连续电流 ADC 值。

    我希望您能理解我的意思。

    这些!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    一种选择是使用具有更快采样速度的外部 ADC;TI 拥有完整的高速 ADC 产品系列。 另一种选择是实施某种移动平均法来消除变化。 EVM 固件中提供了这种情况的一个示例。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的重点可能是采样和保持功能。 大家知道、作为 TI 前置驱动器、DRV8705具有类似的功能。 我想知道 如何使用分立式器件或集成式 IC 来实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    这是汽车应用吗?

    我们的电路如下所示:

    LFx98x 单片采样保持电路数据表(修订版 C)(TI.com)

    这是您所讨论的内容吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即汽车应用。

    您是否有上述 AEC-Q200组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    我找不到任何符合汽车标准的器件、但有 MIL-STD 和太空部件。 只是为了确保请与 ADC 组创建一个新的 e2e 帖子、向他们检查是否有与上述器件类似的器件。

    此致!

    Keerthi